This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013185/iso224-iso224

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3330-Q1

您好!  

请确认 ISO224是否具有汽车应用资质认证/认证。 请参考考虑类似规格的汽车认证器件替代解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshul:

    ISO224没有通过汽车认证的型号。  

    在高输入阻抗、双极输入方面、AMC3330-Q1是我们通过汽车认证的最接近器件。 但是、输入为+/-1V、而不是+/-12V。  

    AMC3330-Q1还具有一个集成式直流/直流转换器。  

    您是否还在寻找其他特定的标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex 的及时回应。  
    不确定它会产生什么差异、"输入是+/-1V 而不是+/-12V" 、我的应用需要 监控高电压(800VAC/DC)。 请帮助我参考应用手册/白皮书以了解详细说明。 AMC3330-Q1是否 适合我的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshul:

    很高兴能提供帮助! 是的、AMC3330-Q1应该是适合您应用的好器件。  

    在这两种情况下、都需要使用电阻分压器来衰减电压。 更宽的输入范围可实现更大的输入信号、从而可在电压幅度将大幅增加的工业运输(铁路)或电网应用等噪声极大的高电压环境中提高 SNR 比。  

    ISO224有许多"电路指导手册"、其中介绍了如何使用电阻分压器衰减输入信号、以及如何根据您选择的 ADC (全差分或伪差分)调节输出信号。 绝对电压电平会有所不同、但相同的理论可应用于您的条件。 如果您需要帮助或想要查看原理图和布局、请告诉我。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa312/sbaa312.pdf