This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:光电二极管

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013068/opa320-photodiode

器件型号:OPA320

大家好、TI 社区、  

我正在尝试使用 OPA320、光电二极管 BPW34 (输入电流50u)和反馈电阻器(1Mohm)实现简单的电流到电压转换。 我的信号的频率仅为60Hz、因此不使用任何反馈电容器。 我给出了5V 的 Vcc、并在这里附加了一个原理图。  

遗憾的是、我在示波器的引脚1上没有获得任何输出。  

请告诉我可能会出现什么问题。  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设计始终需要源极电容、并且通常需要光电二极管上的负偏置、在这里、您好像在光电二极管上具有零伏的电压? 获得该源 C 后、我们需要添加反馈 C 以实现稳定性

    至于没有输出、可能没有输入。 此外、您是否在负电源上显示正信号? 正电源上的电压和接地? 也许您应该在+SUPPLY 上放置一个正5V、在负电源上放置一个接地、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    您的电路不稳定:

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../anubha_5F00_opa320.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路不稳定、因为如果没有 CF、环路增益相位裕度为零-请参阅下文。

    求和光电二极管结电容 CJ=72pF、添加10pF 的 CF 足以使电路稳定-请参阅下面的。

    Kai 使用的 R1和 R2将输出电压提升50mV 至 OPA320线性区域、因此您可以正确测量低至零电流的光电二极管电流-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../anubha_5F00_opa320-AC.TSC