This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513-SP:绝对最大输入功率/最大输入电压摆幅

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4513-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013044/ths4513-sp-absolute-maximum-input-power-maximum-input-voltage-swing

器件型号:THS4513-SP

尊敬的先生或夫人,

我是空客 DS 的工程师、我们在设计中使用 THS4513-SP。 更详细地说、它是驱动 ADC。 ADC 将 CM 电压(1.5V)施加到 THS4513-SP。 放大器电路如数据表中所述。 此外、THS4513-SP 还提供0V 和3.3V 电压。 放大器输入由50欧姆源供电。 标称值50欧姆源以-3dBm 的信号功率为放大器馈送信号。 无论如何、该应用显示、在某些情况下、可将17dBm 的功率级别馈送到放大器。 当我研究数据表以确定放大器可以处理哪些输入功率级别时、我发现了以下信息:

绝对最大额定值

(笑声) (笑声) (笑声)
输入电压 ±Vs
(笑声) (笑声)

当我正确理解信息时、放大器的最大输入功率级别如下:

假设正弦输入电压、则最大值为 允许的正弦输入电压在0V 和3.3V 之间振荡、这意味着在此应用中:

IN_MAX_V = 1.5V + 1.5V*sin (2*Pi *f*t )[伏]

由于放大器电路的输入阻抗几乎为50欧姆、因此最大输入功率来自50欧姆源:

IN_MAX_P = 10 + 20*Log (Vpeak)= 10 + 20*Log (1.5V)= 13.522 dBm

我的理解是否正确?

此致、

Daniel Popken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是一款高输入阻抗运算放大器、 差分输入阻抗为1.67MEG、共模输入阻抗为1.2MEG

    最大输入电压为电源、最大差分输入电压为4V。

    该器件将不接受您描述的输入功率波形。

    最棒的
    Sam