This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321LV:增益带宽频率

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321LV, TLV9051, OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013105/lm321lv-gain-bandwidth-frequency

器件型号:LM321LV
主题中讨论的其他器件: TLV9051OPA2992

大家好、  

 LM321LV 的规格显示 增益带宽频率为1MHz、但在我的客户测试电路中、失真频率高达100KHz。 您能否帮助提供解决方案或提供 增益带宽测试电路? 谢谢!

1MHz 失真曲线。 黄色输入曲线、蓝色输出曲线。

测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有多个方面。 LM321LV 具有1MHz 的小信号带宽、适用于小于~10mVpp 的信号。 客户使用2Vpp 输入信号、因此具有大信号。 使用大信号时、将受到器件的全功率带宽的限制、该带宽取决于器件的压摆率。 但是、全功率带宽仅适用于正弦波、而不是客户使用的方波。

    使用方波输入(大信号)时、输出主要受器件压摆率的限制。 在输入电压变化之前、输出需要有时间转换到其最终值。 您将在客户的波形中注意到、输出开始上升(在上升沿输入上)、但没有足够的时间在输入信号的下降沿开始之前达到最终输出值。 这是因为器件速度不够快。

    最后、客户使用单电源供电(5V 和 GND)、并具有0V (GND)的输入信号。 当输入信号为低电平(GND)时、输出将饱和至负电源轨(GND)、并由于过载恢复时间、导致输出电压响应输入电压(从低电平到高电平)延迟。

    客户需要使用比 LM321LV 更快的压摆率器件、并且应考虑不要将输出满贯到负电源轨、以防止过载恢复时间造成延迟。 它们将需要一个压摆率大于8V/us 的器件、以便在输入信号变化之前输出上升。 我建议查看 TLV9051、或对于压摆率大得多的器件、OPA2992。 但是、许多器件的过载恢复时间可能为几百 ns、这将需要更快的压摆率、因为输出上升到最终值的时间更短。

    谢谢、

    Tim Claycomb