This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904LV-Q1:缺少电压输出摆幅(最大值)

Guru**** 1158120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013091/lm2904lv-q1-missing-voltage-output-swing-max-value

器件型号:LM2904LV-Q1

大家好、团队、

我们是否有此参数的数字?

假设 VOH = V+减去 Vout、我们的数据表中未命中的最大值是多少?

是最坏的情况吗?
或应为最大值 值1V?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    最坏情况下的 VOH 限值是相对于正电源轨的1V。 在我看来、这应该是最大限制。  

    谢谢、

    Tim Claycomb