This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA375:输入失调电压

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012835/opa375-input-offset-voltage

器件型号:OPA375

您好!  

我查看了 OPA375、发现该器件在测试条件下的最大失调电压为+-500uV。 然后、我查看了数据表中较低的图、很难理解图7-4 (失调电压与共模电压间的关系)。 我观看了一些高精度实验室视频、但没有找到合适的答案来解释为什么在图7-4中、偏移电压比前面电气特性表中的规格降低了一个数量级(5000uV@ CM 为2.5V)。 您能帮助我了解这有何不同之处吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入失调电压规格始终与输入 CM 中位电压有关、图7-4仅让您知道输入级开始在5.5V-2.1或3.4V 正电源范围内呈非线性状态-许多器件都具有这种效果、 但这个非常极端-可能是因为低噪声设计。 如果您希望在更高的输入范围内获得更好的失调电压、请寻找零交叉 RRIO 器件。  

    我无法帮助注意到首页上的矩图显示了一个常见的点噪声图错误。 在较高 F 下下降最有可能是器件处于非常高的增益设置以测量噪声、可能会滚降测量的噪声、这不是因为输入噪声在滚降、而是放大器增益在滚降-可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    OPA375不是轨到轨输入器件、而是 RRI。

    高于[V+]- 1.2V 时、只会出现一个"安全网"、该网络通过粗鲁覆盖高达 V+的输入级防止相位反转(当主输入晶体管由于缺少余量而切断时)。

    Micheal、

    我同意、首页丢失可能是由于运算放大器设置为40dB、并假设实际发生了40dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一天、我错误地插入了该图、x 轴表示它用于+/-2.75V 电源、因此断点实际上处于正电源的0.75V 范围内、这是更典型的情况。 这种转变只会成为单位增益缓冲器应用的问题。 如果您需要使用电源、请再次使用零交叉 RRI 器件