This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:放大器论坛

Guru**** 2823955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012101/ina121-amplifiers-forum

器件型号:INA121

您好:

我有一个+15V/-15V 电源。 我已经读 过几个线程、表示运算放大器将只会在 Supply+和 Supply-上看到电源电压差为30V。   它本身不知道负电源。 但是、我的信号电压确实会变为负值。

我是否必须在一定的空间内将电源(第三根)的公共线连接到电路中的运算放大器? 我猜可能是到运算放大器的基准引脚、但我需要在 基准引脚上施加偏置电压、以使放大器的 Voutput 为正电、供我打算使用的 ADC 使用。

我很难理解如何将其全部连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    与任何其他标准运算放大器一样、无需将信号接地连接到 INA121。 但 INA121的 REF 引脚必须连接到合适的电位。 如果您想将输出信号参考为0V、或者(几乎)您喜欢的任何其他电位、则该电压可以是0V。

    示例:如果 REF 连接到1.5V、而您的差分输入信号为0V、则 INA121的输出为0V + 1.5V = 1.5V。 然后、所有输出信号都由这个1.5V REF 电位进行移位。 这就是差分放大器(INA121的 A3)的工作方式。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 正确。

    您好 Joseph、很高兴您解决了这个问题。 我们提供培训配套资料、可帮助您了解 IA 理论和应用。 您可以在 此处找到第一个视频。 目前有5个视频、我将在大约一周内发布第6个视频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,我会去看看这些!