This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2612:使用有源反馈时、我必须将电容器放置在何处进行补偿

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010664/vca2612-where-do-i-have-to-place-the-capacitor-for-compensation-when-using-active-feedback

器件型号:VCA2612

您好!

在硬件设计中、我将 VCA2612与两个差分输入信号搭配使用。 VCA2612在使用有源反馈时提供补偿。 电容值可通过数据表中的公式4计算得出(参见下文)。

我的问题是、我必须将它放置在两个通道(A 和 B)的哪个位置?

通道 A 的引脚10 (COMP1A)和11 (COMP2A)之间以及通道 B 的引脚27 (COMP1B)和引脚26 (COMP2B)之间是否存在?

或者、我应该使用图4作为指导、并将电容器放置在正输入的引脚11 (COMP2A)和引脚16 (LNP_IN_PA)之间、以及通道 A 的负输入的引脚10 (COMP1A)和引脚12 (LNP_IN_NA)之间?

在这种情况下、要将通道 B 的电容器放置在位置输入的引脚26 (COMP2B)和引脚21 (LNP_IN_PB)之间以及负输入的引脚27 (COMP1B)和引脚25 (LNB_IN_NB)之间、对吧?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表建议在使用有源终端时在输入端子和接地之间放置补偿电容器。  

    如果您使用差分输入、则可以在 LNP_IN_P 和 LNP_IN_N 之间放置补偿电容器并启用有源终端。 该电容器将为有源终端环路提供足够的稳定性、还可以根据以下 eq 为您提供 LPF 转角点、

    电路、

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 如果我如上图所示将补偿电容器放置在 LNP_IN_P 和 LNP_IN_N 之间、我会问连接 COMP1和 COMP2的含义是什么?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您计划同时使用有源终端功能(RF)以及 希望控制带宽、则先前共享的电路将非常有效。 我共享该电路、因为它满足您共享的 eq (4)中指定的 BW。 如上所述、如果您不想使用反馈射频、可以在 LNP_IN_P 和 COMP2A、LNP_IN_N 和 COMP1A 之间连接补偿电容器。  在这种情况下、BW 可以计算如下、

    BW = 1/(2PC (A+1) R1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    如果我既不使用有源反馈、也不在 LNP_IN_P 和 COMP2A、LNP_IN_N 和 COMP1A 之间放置电容器、则 VCA2612的带宽保持不变。

    非常感谢、然后我将使用具有主动反馈的第一种电路变体。

    此致、Richard