This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:大信号频率响应与 Vo 间的关系

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, THS3491, OPA855, OPA818, OPA875, OPA693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011501/opa810-large-signal-frequency-response-vs-vo

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件: THS3491、 OPA855、 OPA818、 OPA693、 OPA875

 大家好、

我只是想知道如何在  Tina TI 中绘制第14页数据表 OPA810的图7-21图。

有人能不能建议什么是增益为7且大信号带宽为500MHz 且峰间摆幅为4V 的最合适的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 THS3491是您的唯一选择、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael  

    感谢你的答复。 在采用 OPA855的 TIA 阶段之后连接 THS3491是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我忘记提到的一点是、TIA 的输出级连接到高通 RC 滤波器。 之后、我需要 增益为7的放大和500MHz 的大信号带宽以及4V 的峰间摆幅。 我可以在高通 RC 滤波器之后连接 THS3491吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    为什么不显示完整的原理图? 这将使我们无法猜测

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    在此电路中、我连接了 OPA818以进行7V/V 放大。 但是、当我查看 OPA818的数据表时、我发现在大信号带宽下、摆幅仅限制为2Vpp。 它的压摆率很小。 我需要4V 的峰间摆幅和500MHz 的大信号带宽。

    e2e.ti.com/.../0268.OPA855.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500MHz 下的4Vpp 需要最小6280V/usec 的压摆率以及超出该压摆率的裕度。 只有 THS3491能够做到这一点-然后、返回到前一级的摆幅处于所需增益范围内的增益是压摆率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我使用公式来计算压摆率:

    压摆率= 0.8*Vpeak*BW*2*φ= 0.88*2*500e6*2*φ= 3554V/µs μ s。 这是否不是计算压摆率的正确方法?

    我可以牺牲大信号带宽以及峰峰值振幅。 您能否建议将哪种运算放大器与 OPA855配合使用以获得最大可能的峰峰值摆幅和大信号带宽? 例如、我可以将大信号带宽减小到400MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael / Kai

    我可以在 OPA855跨阻级之后将 OPA693或 OPA875用作反相放大器吗?

    请帮帮我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

      您可以将这些放大器与 OPA855连接、但正如 Michael 提到的、THS3491具有满足您的规格所需的转换率。 此外、这个 e2e 线程似乎也在讨论同样的问题。 我可以在那里提供帮助。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    感谢你的答复。 您能不能确定我在 OPA855之后连接 THS3491时是否需要检查 THS3491的稳定性? 我已分别检查了 OPA855的稳定性、其相位裕度正常。 因此、如果我 在同相配置中使用表2中提到的相同值连接 THS3491、则在 OPA855 (TIA)级之后的第23页(RG =200、RF= 798)中的数据表中会显示相同的值。 此外、如图61中所述、我想知道 RT 的值为50欧姆。 是否是必要条件? 在我的电路中 、OPA 855上的负载为200欧姆。 因此、如何匹配源电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    当然、您可以这样做、并且 RT 也不得为50R。 仅当使用50R 电源和50R 电缆(50R 系统)驱动运算放大器时、才需要 RT=50R。

    Kai