This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:使用运算放大器作为比较器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9302, OPA2990, TLV9042, TLV9352, TLV9052, TLV9152, OPA2991, TLV9102, LM358B, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010352/tlv9062-using-opamps-as-comparators

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TLV9302、 OPA2990、 TLV9042、 TLV9352、 TLV9052、 TLV9152、 OPA2991、 TLV9102、 LM358B、 TLV9002

您好!

我正在查看此 E2E 帖子 、其中指出、这些运算放大器中的任何一个也可用作比较器:
TLV9002、TLV9042、TLV9052、 OPA2990、TLV9102、 TLV9302、OPA2991、TLV9152、TLV9352、LM358B

如何根据数据表规格判断运算放大器是否适合用作比较器?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    Tim 的文章讨论了主要关注点: https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/using-operational-amplifiers-as-comparators/

    以下是结论:  

    配置为作为比较器运行的运算放大器提供了专用比较器的低成本和小型 PCB 封装替代方案。 但是、您必须考虑四个主要的运算放大器特性、以确保实现预期的性能:

    • 输入差分钳位二极管。
    • 输入共模电压。
    • 压摆率。
    • 过载恢复时间。

    运算放大器必须没有输入钳位二极管;否则、过大的电流可能会流过输入并导致损坏。 请勿超过输入共模电压范围、否则可能会产生相位反转等不良影响。 最后,在输出信号的转换时间中考虑转换率和过载恢复,以避免出现时序错误和电路读数不准确。 通过了解这些特性中的每一个特性如何影响电路性能、您可以设计一个稳健而准确的系统。

     祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    每个 OPAMP 都可以用作比较器。 它始终取决于速度和实际电路、简单的运算放大器是否可以执行比较器任务、输入端是否需要额外的电流限制电路、或者是否实际可行。

    如果 OPAMP 是轨到轨输入、并且在输入之间不包含保护二极管以限制差分输入电压、则答案仅取决于速度问题。

    根据我的经验、我只会在要求最低的应用中将运算放大器用作比较器。 今天有很多不错的比较器、几乎没有理由将运算放大器用作比较器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    即使是具有输入到输入二极管的运算放大器也可以在使用时谨慎考虑。 某些运算放大器在比较器模式下会消耗更多功率。 其他运算放大器功耗更低。 在几乎所有情况下、实际的比较器都能更好地工作。