This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何使用 USB2ANY 通过 I2C 驱动设备?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012524/usb2any-how-to-use-usb2any-to-drive-equipment-via-i2c

器件型号:USB2ANY

大家好、

我的客户使用 USB2ANY 通过 I2C 驱动其他公司的其他设备、随附的图片是 GUI 的显示屏、但无法看到 I2C。 我在用户指南中搜索了如何使用 USB2ANY GUI、但未找到。 从我的客户图片来看、我认为 USB2ANY 无法正确连接。

BR、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 是否仅支持 TI EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    USB2ANY 从未被设计成供客户使用的通用评估和调试工具。  它始终与 TI 软件配合使用、用于特定的 EVM。  发布 USB2ANY Explorer 工具是为了帮助完成 EVM 的一些调试任务、但基础设施和文档不可用、无法使客户将其用作自动调试工具。  为此、我推荐使用 Aardvark 或 NI-8451工具。

    谢谢、

    Paul