This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124 -建议的焊盘图案要求(紧急)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012314/iso124-iso124---recommended-land-pattern-require-urgent

器件型号:ISO124

您好、先生、

你好

ISO124U/1K  

C 运算放大器隔离1 Circ8SOIC

我希望就上述部分分享建议的土地模式。

请尽快分享。

等待您的回复、

此致、

Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    请参阅 ISO124器件文件夹的设计和开发部分下的 CAD/CAE 符号链接、此处是 Ultralibrarian 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速响应。

    我需要焊盘图案尺寸。 因此、请以 PDF 格式或数据表形式共享、其中提到了尺寸。

    此致、

    Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    请参阅数据表的第10节"布局指南"。 第26页和第27页显示了机械数据和尺寸。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    焊盘图案封装页面可 "自动插入"到 TI.com 上的数据表中。  我不知道 ISO124数据表为什么没有包含这些数据、因此我们将为您研究这些数据-解决该问题可能需要几天时间、因此我们会尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    请查看 UCC1875焊盘图案详细信息、您可以在数据表的第20页找到该焊盘图案详细信息。  这里的明显区别是、ISO124的封装中不会包含引脚3-12和引脚17-26。  此图应能满足您的需求。