This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858是否有一款与此 CMOS 高速运算放大器类似的器件、可与更高的电源电压轨配合使用

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA847, OPA818, OPA659, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012798/opa858-opa858-is-there-a-part-similar-to-this-cmos-high-speed-op-amp-that-works-with-higher-supply-voltage-rails

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA847、 OPA818、 OPA659、 OPA657

我喜欢 OPA858、它具有高带宽、压摆率、低噪声电压密度和低输入电容。

TI 是否有一个与我列出的规格类似但由更高电源电压供电的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、在速度与击穿电压的过程级别上有一个直接的折衷、您可以查看 OPA847

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、实际上、如果您想坚持使用 CMOS 或 JFET 输入、OPA818中会有一个新的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

      感谢您关注 OPA858。 OPA818是一个不错的选择、我们还有 OPA657和 OPA659。

    谢谢、

    Sima