This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:缓冲器应用

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF602, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012734/buf634a-buffer-application

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: BUF602TINA-TI

您好!

你好。

我们的客户在+5V 输入的单电源模式下仿真了 BUF634A、但该电路在 MHz 频率输入中不会作为缓冲器运行。 您能帮助我们检查问题出在哪? 谢谢你。
e2e.ti.com/.../sbomay2b_5F00_singlesupply.TSC

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要单个5V 缓冲器、为何不使用 BUF602。  

    Buf634A 的输出余量在每侧约为2V、在5V 电源下-可能不会以远小于模型的物理尺寸工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

      BUF634A 在数据表中的图7-17和7-18指定的输出电压范围内的单电源下正常工作。 正如 Michael 提到的、BUF602具有更宽的输出电压范围。 我已附上下面的 Tina-TI 文件。

    e2e.ti.com/.../sboma37.tsc

    谢谢、

    Sima