This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009820/ths4521-ths4521

器件型号:THS4521

请查找我的设计 IC fore2e.ti.com/.../REVIEW_5F00_SHEET_5F00_PDF.pdf 评论。 请更新相同内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    您能不能说得这么好、说些关于您的电路和应用的话吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览设计说明。

    OPA333AIDBVR-THS4281DBVR =>使用这些运算放大器的设计是为 ADC "ADS8881IDGs"生成参考电压。 根据数据表、输入电压设置为5.5V 至运算放大器、根据数据表、AAD 必须将 ADC_REF 电压设置为4.5V。

    2. OPA4354AIPWR =>这是一个输入为5VSUPPLY 的充电放大器。

    3. SN74LVC2G07DBVR =>这个 IC 是一个电平转换器。 请检查电阻器值和连接。

    4.THS4521IDGKT =>这是一款具有5V 单电源的 ADC 驱动器 IC。

    5. TPL0501-100DCNR =>它是一个100K 欧姆的数字电位器来控制增益。

    6. TPS7A4701RGWR =>具有24.5V 输入和输出的 LDO 电源 IC 为24V @1A。

    7.TPS79133DBVREP => LDO 5V 至3.3V @100mA

    8.TPS79650DRBR=> LDO 5.5V 至5V @1A

    @á n Ray Vincent Aranzaso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     我查看了放大器连接、它们是正确的。 对于 ADC 驱动器 THS4521、放大器驱动一个大电容(10nF)。 这会在没有至少10欧姆的隔离电阻器的情况下导致不稳定。 我建议将电容器减小到 pF 范围、或者在容性负载之前放置10欧姆或更大的串联电阻器。 您必须根据实现系统的整体增益来调整 THS4521的增益。

    谢谢、

    Sima