Other Parts Discussed in Thread: OPA2353, LMP7721
主题中讨论的其他器件: REF2030、 LMP7721
大家好、我正在为光电二极管设计电流传感器。
传感器输入最大为20fA。
电路的目标增益为260dB、目标带宽为3kHz。
由于该应用使用3.7V 锂聚合物电池、因此我使用了轨到轨运算放大器(OPA2353)。
我使用了一个增益 为140dB 的跨阻放大器和一个增益为60dB、40dB 和20dB 的三级交流耦合电压放大器
原理图如下所示。
当我执行瞬态仿真时、结果表明信号噪声很大。
我将最后一级增益更改为10dB、然后结果显示了非常干净的信号。
以下是我的问题。
为什么会发生这种情况?
2.如何解决?
3.我能否用更好的电路设计替换电压放大器级?
4.我能否使用电压基准(如 REF2030)来驱动四个运算放大器? (四个放大器在+输入端需要1.5V 偏置电压)
谢谢你。