This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:TL072 LED 驱动器稳定性问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012641/tl072-tl072-led-driver-stability-issues

器件型号:TL072

大家好、

我目前正在设计基于运算放大器的16位 LED 驱动器,用于控制14个高 CRI LED 阵列。

我在 PCB 上构建了下面显示的原理图、但稳定性有一些问题。 我在反馈电路中为电容器和电阻器尝试了很多不同的值。 我最后尝试的是 C1 = 47n、R7 = 100R、R8 = 10k。 利用这些值、输出电流或多或少是稳定的。 电路非常慢,对设定电流的变化反应不快。 始终需要一段时间才能稳定在设定点。 由于控制环路中有小电容、电路非常不稳定、并开始振荡。 仿真结果非常不清楚。 控制源是16位 DAC。 确保没有问题。

线性驱动器 Tina TI 文件

如果您有改进建议、请分享。

提前感谢。

此致。

Yordan Nedev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    OP2引入了过多的延时时间、并由此引入了无法完全补偿的过多相位滞后。 顺便说一下、不仅查看 OP1的阶段、还查看 OP2的阶段。 您可以轻松地提高 OP1的相位裕度、但不能提高 OP2的相位裕度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    不仅 OP2存在稳定性问题 、而且存在直流精度问题。 全温度输入偏移电压可高达13mV。 OP2电路的"噪声"增益为3.9k/0.1k+1 = 40。 这是高达40*13mV =+/-520mV 的误差。 然后为 OPA1添加另一个+/-13mV

    我建议对 OP1使用更精确的运算放大器。 删除 OP2。 根据需要添加电阻分压器以降低 IN+电压。 还应考虑增加感应电阻器电阻(提高精度、但减小余量并增加电阻器中耗散的功率、降低 T1的功率)