This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:无相位反转

Guru**** 2928890 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084H, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012672/tl084-no-phase-reversal

器件型号:TL084

大家好、

如数据表中明确指出的那样、这个芯片没有相位反转、如下所示:

但我们的一位客户实际上测试了波形、如下所示:

测试条件:电源±10V、输入正弦 Vpp 20V、频率10kHz、显示测试电路

我这里没有电路板来进行实际验证、您在哪里有机会验证此功能、或者客户测试此功能的方式是否存在任何问题?

此外、我已经使用 TINA 仿真了这个电路、并且输出正常

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我知道这会发生在美好的一天...

    相位反转的潜逃仅对新的 TL084H 有效、对旧的 TL084无效

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    Kai 正确、曲线的 TL084H 部分仅显示"无相位反转"。 但是其他版本不会提出这种要求。 如您所见、经典 TL084将完全反相。  

    仍然需要进行校正、因为 TL084H 将在较小的程度上进行相位反转。 当输入共模过于接近 V-电源时、器件可以反相。 在您的示例电路中、当输入过低时、输入级将会截止。 在截止频率下、输出可能会变为高电平或低电平。 如果输出想变为低电平、将发生 VOL。   如果输出希望变为高电平、则输出将开始变为高电平、但仅高电平足以使共 模(在 IN-处)恢复运行(不截止)。