This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:放大器输入端对变压器的要求

Guru**** 2811115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009078/ths4531-requirement-of-transformer-at-the-input-of-amplifier

器件型号:THS4531

您好!

我 在设计中使用 THS4531IDGKR。 在器件的评估套件中、我看到输入端有一个变压器。 变压器的用途是什么。 数据表中指出、变压器用于将差分信号转换为单端信号。 我的输入信号将是差分信号。 即使在这种情况下、也需要使用变压器。 还是仅在输入为单端并将其转换为差分时才需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    EVM 不包含输入变压器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了评估原理图、输入和输出部分均提供了变压器。(输入侧为 T1)不确定其是否安装在电路板上。

    变压器是否仅用于将单端输入转换为差分? 或者是否存在任何其他用例。 此外、输出端也存在变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    变压器的优点是输入和输出绕组彼此进行电隔离、并且可以自由地相互浮动。 这样、您就可以非常轻松地克服直流偏置电压差动并抑制共模噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    因此 、如数据表中所述、单端到差分转换不需要它、反之亦然。 我的理解是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常全面的原理图、用于测试许多不同的东西-平衡-平衡-平衡-非平衡变压器使网络分析器测量很容易、但当您进行简单的单端到差动设计时、通常不需要进行此类测量-如果您需要交流耦合、阻断电容器也可以正常工作。 基本思路是首先检查 I/O 节点上的所有直流操作点-确保它们正常、然后检查交流响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

      电路板上未安装输入变压器、而是安装了两个0欧姆电阻器。  我们在 EVM 的输入端安装变压器、以便进行差分放大器测试。 大多数测试设备都是单端的、因此要在实验室中使用差分输入来检查我们的设备的高频性能(变压器在直流和低频下不工作)、我们安装了一个变压器。 同样、在 FDA 的输出端、我们安装变压器、因为人们通常可以使用单端测试设备、例如示波器、频谱分析仪和网络分析仪。 为了方便在高频下测试放大器、我们安装了输出变压器。 在 ADC 具有差分输入的最终应用中、不需要变压器。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。