Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: LM2903、 TINA-TI
大家好
我想知道、是否可以按照我所做的那样设置比较器 LM2903B 的迟滞? 从低电平转换为高电平、输出变为高电平、MOSFET 导通、LM2903反相输入端的电压下降了一点。
我问的是、因为在仿真中、我看到输出从低电平变为高电平时出现振荡。 现在的问题是:它只是一个仿真问题还是一个现实问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, TINA-TI
大家好
我想知道、是否可以按照我所做的那样设置比较器 LM2903B 的迟滞? 从低电平转换为高电平、输出变为高电平、MOSFET 导通、LM2903反相输入端的电压下降了一点。
我问的是、因为在仿真中、我看到输出从低电平变为高电平时出现振荡。 现在的问题是:它只是一个仿真问题还是一个现实问题。
你好,Lidong,
使用正反馈环路来添加迟滞的想法是立即移动比较器正输入端的电势。 MOSFET 导通时间引入延时会产生反效果。 对这里的输入应用"迟滞"没有什么影响。 因此、simu 中发生的情况也可能发生在实际电路中。
另一个问题是电荷注入。 在开关期间、会向栅极源极电容注入少量电荷、从而导致电流尖峰在比较器输入端流经两个电阻器、并导致不必要的压降。 该压降会增加所需的电势漂移、如果极性错误、则会减去迟滞。 在最坏的情况下、整个电路可能会振荡。
Kai
你好,Lidong,
我制作了一个具有迟滞的同相电路、该电路近似于您的电路在仿真电压为12.53V、VTL 为7.65V 时实现的迟滞窗口。 此设置不应存在您在电路中仿真的振荡问题。 我正在附加一个 TINA-TI .tsc 文件、以便您可以根据需要对其进行修改、从而更好地满足您的需求。 请注意、R2和 R3相对于上拉电阻器的值很重要、如果比率降低得太大、则输出将被拉至大于3.3V 的值。 在电流设置中、最大仿真输出为3.4V。