This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:光电二极管检测器放大器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012364/lmc6082-photodiode-detector-amplifier

器件型号:LMC6082

您好!

下面是我的设计中使用的 LMC6082放大器的电路图。 请解释它的工作和运行方式、以便更好地理解。 这是否像 Trans Impedance 放大器一样配置为光导模式(将光电流转换为输出电压)? 使用此电路可设置多大的增益、是否可以解释输入电流/电压和输出电流/电压的最小值和最大值? 我不是这一主题的专业人员、因此我希望得到详细的解释。 提前感谢。

此致、

Karthick V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Karthick、你很幸运-这种跨阻设计在反馈中包含了 TEE 网络(Graeme 1996年的第一本书)、最近在这里展示了-  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa284/sboa284.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    随附的是 TIA 应用手册、您可以遵循该应用手册来设计和调整电路的增益。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1624462940997&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我将解释一下在您的设计中不那么明显的是什么。  

    这是您的电路中的光电二极管、请参阅以下链接。 这是一个红色波长为720nm 的大面积光电二极管传感器、最敏感、请参阅图。  光电二极管产生的电流是光强度和光波长的函数。  因此、您可能必须根据您的传感应用相应地调整 TIA 电路的增益。  

    https://www.hamamatsu.com/us/en/product/type/S1227-1010BR/index.html

    由于光电二极管的面积很大、根据上面的图、您实际上不需要在 TIA 设计中实现三通网络。 我只能使用增益电阻为5kΩ Ω 的5V 单电源轨对1uA 至950uA 的电流条件进行仿真。  

    如果电路需要在 TIA 电路中使用较大的 MΩ Ω 或 GΩ Ω 增益电阻器、则可以实现三通网络。 由于其区域和光敏度、您的光传感器将产生过多的电流、除非应用在极低的光照条件下或窄带光学滤波器+孔径等条件下运行。 即使您的光源在小于400nm 或大于780nm 的 NIR 区域工作、您的光敏度仍约为0.1A/W。

    您的光源很可能为红色、否则您可以根据检测应用选择其他波长响应传感器曲线。  

    如果您按原样将电路组合在一起、运算放大器的输出可能会在5V 时饱和。 附带的是一个仿真示例、您可以自行查看。  

    e2e.ti.com/.../LMC6082-TIA-06232021.TSC

    当我尝试解释一下 Tee 网络的工作原理时、Michael 收到了一份很好的应用手册、因此请仔细阅读这篇文章。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    电路对我来说有点小或至少不完整:如果 RA8设置为0r、OPAMP 的输出通过太小的44R 电阻器 RA5对信号接地短路。 因此、RA5中的任何一个都应大于44R、或者缺少一个与 RA8串联的电阻器  

    Kai