This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RGB 分离器

Guru**** 2502175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3692, THS7372, OPA3693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010924/rgb-splitter

主题中讨论的其他器件:OPA3692THS7372OPA3693

你好

我正在寻找用于模拟 RGB 的分离器 IC。

分辨率为640 x 480

我们是否有任何可以将 模拟 RGB 信号拆分为 4个的 IC?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 OPA3692中的4个并联连接,通过75欧姆系列 R 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    您只需要一组通用的输入终端(在线路的末端)。 匹配您的差阻抗和长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的建议。

    THS7372是否可用于此目的?

    https://www.ti.com/product/THS7372

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果内置滤波器适合您的应用、可能的话。 OPA3692更具通用性、而 OPA3693则是速度更快的版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

     以下 我们的视频放大器产品系列的链接。 如前所述、OPA3692是通用应用的理想选择、但如果您需要集成滤波或其他专用功能、可以查看我们的3/4/6通道视频放大器。  

    谢谢、

    Sima