This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:非常快速的脉冲峰值测量

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA695, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009581/opa615-very-fast-pulse-peak-measurement

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:OPA860OPA695

各位专家、您好!

我正在一个艰难的设计中工作、我们正在尝试测量非常快脉冲的峰值。 脉冲形状为双指数、上升时间约为1.2ns、下降时间约为8-10 ns。 脉冲 随机到达、我是说、连续脉冲之间存在随机延迟/间隔。 应用是核光谱分析、也就是说、我们对脉冲到达时间不感兴趣、但是、我们希望尽可能精确地测量每个传入脉冲的高度(峰值)。

其他信息:

  • 预期的输入脉冲峰值 可以是50至200mV。 在 馈送脉冲峰值测量电路之前、我可以(电压)放大脉冲、但有很多问题。
  • 我们还有一个脉冲触发器/检测器、因此当峰值检测器的输出稳定后、我可以在脉冲到达后的几纳秒内采样并保持峰值测量电路的输出。
  •  采样保持后、我们有一  个100MHz 的数字转换器来捕获脉冲峰值信息、以便进一步处理。

我还在阅读三种可能的拓扑、

a)开环峰值检测、具有高带宽、高压摆率 OPAMP/TIA 和非常快的射频二极管 、例如 OPA695或 OPA860。  我认为这可能是最快的解决方案、但是、我们必须对每个电路进行特性描述、测量和/或补偿失调电压和二极管压降、这听起来不是很精确且需要大量人力(!)

b)使用一对 OPA695或 OPA860进行闭环峰值检测。 我不确定   是否有性能更好的 IC 放大器来完成此任务。 这种方法具有消除拓扑 A 二极管压降的巨大优势、但是、我恐怕无法获得所需的测量速度。

c)将 OPA615用作积分器(数据表的图47)或峰值检测器(数据表的图48)。  这是我不太熟悉的拓扑、但是 、编写数据表的工程师似乎 是针对一类与我尝试解决的问题类似的问题。

www.ti.com/.../opa615.pdf

任何类型的反馈都受到高度赞赏、尤其是哪种方法在速度和准确性方面更具性能。

此致、

Jose Jimenez