This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862DEVM:用于 OPA862d 评估模块的输出接口网络

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011755/opa862devm-output-interface-network-for-opa862d-evaluation-module

器件型号:OPA862DEVM

我们购买了用于单端到差动转换的 Opra862d 评估模块。 我们在数据表中观察到、输出端存在电阻器网络、这会导致26dbm 的损耗、我们可以物理观察到这种损耗。 现在、为了消除损耗、需要使用50欧姆阻抗所需的电阻器配置。 该文档旨在查看 OPA862D 数据表应用部分。 但在那里没有找到有关该接口的大量信息。 我请求您共享50欧姆阻抗的配置设置或电阻器网络、并且不会出现损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    移除 R12和 R13并设置 R8 = R10 = 25R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    EVM 用户指南中提供了相当详细的说明。  您是否移除了变压器?

    最棒的

    Sam