This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:在 INA 增益电阻中使用微调电位器

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012054/ina121-use-of-trim-pot-in-ina-gain-resistance

器件型号:INA121

你好

在差分运算放大器应用中使用修整电位器作为 INA 增益电阻的一部分是可以接受的吗? 是否提供1%容差的修整电位器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您发帖。 您可以使用可变电阻器来设置 INA 的增益。 您可能会在网上找到高精度电位器。  DigiKey 和 Vishay 是您开始搜索的两个位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1%容差的修整电位器非常昂贵、即使是这样、也很难买到。 它们的尺寸非常大。

    提供5%容差的修整电位器。 它们采用线绕或由特殊精密电阻箔制成。 €、它们也非常昂贵、并且每个成本都超过10 μ A。

    因此,最可行的方法是采用制造公差为+/-100ppm/K 和+/-10%的小型多转金属陶瓷微调电容器,并将该微调电容器串联到至少比微调电阻高出五倍的固定电阻器上(端到端)。 这样、100ppm 的温度系数仅为总温度系数的五分之一。 对于固定电阻器、请采用精密金属膜(薄膜!) 制造容差小于50ppm/K 和<+/-1%的电阻器。

    另一个问题是杂散电容。 任何 OPAamp 的输入都是 OPAMP 电路中最容易受到攻击的位置。 在这里添加尽可能少的杂散电容是一个好的设计做法。 因此、采用微型组件并将其安装在尽可能靠近 INA121的两个输入(引脚1和8)的位置。 如果存在、则将其安装在不会太靠近实心接地层的位置。 如有必要、移除两个电阻器下方的接地层。

    Kai