This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:连接到直流/直流转换器时、在输出端看到了锯齿振荡

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011995/lmp8645-saw-tooth-oscillation-on-the-output-when-connected-to-a-dcdc

器件型号:LMP8645

尊敬的所有人:

在 WPT 项目中、我将在直流/直流降压稳压器的反馈引脚上使用 LMP8645进行反馈。 在稳压期间、该引脚上的电压为 VFB=0.6V

目标是根据负载使用的电流相应地增大或减小直流/直流电压。

在开环中、系统运行良好。 我可以看到 LMP 的输出随负载请求的电流而上升或下降。

当我通过一个15k 电阻器将 LMP 的输出引脚连接到直流/直流转换器的 VFB (反馈电压)时、输出开始以100kHz 的锯齿形振荡。

问题可能出在哪里? 是否需要注意一些负载限制?  

是否有解决此问题的想法?

感谢你的帮助。

此致、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    在没有原理图的情况下、唯一可以说的是、LMP 电路似乎会增加相位滞后并削弱反馈环路的相位裕度。 您可以尝试添加相位超前补偿以再次恢复相位裕度。 一种方法是将合适的电容器与15k 电阻器并联。 但是、再说一次、看不到任何原理图...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    这似乎是一个环路稳定性问题、如 Kai 提到的。  您 可能希望沿着这个方向查找根本原因。

    15KOhm 负载不应是驱动问题,我认为 LMP8645负载限制不是问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。 这与反馈环路稳定性无关。 直流/直流转换器的 PWM 工作良好、稳压反馈干净。

    在 LMP 8645上、增益由连接到引脚 RG 的外部电阻器产生。 该引脚具有高阻抗、通常 Rgain 为高电平。

    我在该引脚和接地端之间使用了一个10nF 滤波电容器、以滤除接地的射频组件。

    锯齿振荡现在已开始分解。

    希望此解决方案能帮助其他人。

    再次感谢您的快速回复。

    最棒的

    Arnaud