This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:过驱

Guru**** 2948630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012075/lmh6554-overdrive

器件型号:LMH6554

你(们)好

我对数据表中的这个数字感到困惑、我想确保我理解它、以确保它适合我的应用。

显示 VOD 将高达~1.35V、然后削波。 此图是否显示输出为单端接地? 它被标记为"VOD"、但其他图显示了高达+2V 和-2V 的差分输出电压(请参阅图7)。

如果是这样、该图的增益是否高于 AV=5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    该图显示了单端输出信号。 对于共模为0V 且电源为+/- 2.5V 的单端输出、典型输出摆幅限制为+/- 1.42V。  

    此致、  

    Jacob