This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855开环增益曲线的相位是否为180°? 但数据表从0°开始

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007269/opa855-the-phase-of-the-opa855-open-loop-gain-curve-from-180-but-the-datasheet-starts-at-0

器件型号:OPA855

大家好、

客户为何要对 OPA855开环增益曲线的相位进行180°仿真? 但数据表从0°开始

数据表中的开环增益为76dB。 客户发现它也与运算放大器配置的输出动态范围有关。 动态范围较低、开环增益大幅下降。

客户的仿真配置与数据表中的配置相同。 该信号由运算放大器的反向输入提供。 它原则上应该为180°。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能使检测仪旋转180度。 最好包含所使用的 TINA 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

      是的、它应该从180度开始。 这似乎是一个标签错误,但趋势仍然正确。 感谢您将此事提请我们注意。

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_Stability.tsc

    谢谢、

    Sima