This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:启动模式

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011795/ina300-start-up-mode

器件型号:INA300

看起来 INA300 IC 以透明模式启动。  

您是否可以在锁存模式下启动?

通道1 -输出电流

CH2 -警报信号

通道3 -使能信号

通道4 -锁存信号

 

a) U10在透明模式下启动、即使在使用外部电源强制将 LATCH 引脚置为高电平时也是如此

b) MCU 启动并切换使能线路

c)发生过流事件并锁存警报低电平、关闭 U9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到论坛。 我将查看这一点、并将很快做出响应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    您可以发送器件和 MCU 的原理图吗?

    此外、器件为何切换使能引脚? 这似乎也是切换 ALERT 引脚。 是否存在过流情况下警报不会变为低电平并在上电时保持低电平的示例?

    谢谢你。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的快速响应。  
    这是电路相关部分的一个片段。  


    二极管 D20用于在微切换使能时将 ALERT 拉至低电平。

    警报线路用于通过一些附加电路驱动高侧智能 FET。  

    我不是电路的设计人员、但我正在进行一些测试、发现即使锁存器在启动时保持高电平、电流感应 IC 也会以透明模式启动。  

    我知道该 IC 具有1ms 的启动时间、因此我想知道它是否起作用、因为一旦微控制器唤醒并切换使能线路、它就会按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cobus、

    我假设未组装 R74和 R77。 请确认。

    我还假设 ALERT 引脚有一个上拉电阻器。 请确认此值。

    我对连接使能和警报的二极管感到困惑。 这有什么意义? 可能应该移除 D20以检查这是否是导致意外行为的原因。

    我不清楚器件是在透明模式下启动的。 您能否发送以下示波器截图:

    • 当 INA300被关闭时、出现过流情况(感测电流> 1.815mA)。
    • 通过外部源将 LATCH 引脚上拉至3.3V (锁存模式)
    • 由于感测到的电流超过阈值、INA300被打开并且 ALERT 引脚变为低电平
      • 这应导致负载电流通过系统中的某些反馈环路打开
    • 一旦负载电流达到0A、ALERT 引脚错误地恢复为高电平、此时由于器件处于锁存模式、它应该保持低电平

    谢谢、

    Peter