Other Parts Discussed in Thread: INA190
尊敬的所有人:
我使用直流/直流稳压器为 D 类放大器提供电源。 输出 DCDC 电压由 INA190电流传感器进行修整。 这意味着、如果放大器需要 mor 电流、INA 输出将增大、直流/直流电压将减小。
D 类放大器正在放大 5MHz 时钟频率。
如果5MHz 振荡器关闭、INA 的输出电压为预期的恒定直流电平。
如果5MHz 振荡器正在运行、INA 的输出电压将产生一个振荡、这个振荡叠加在300/430kHz 左右的直流电压上。
我尝试在10kHz 时使用 LPF 过滤 INA 输入、但没有成功。
我可以使用 INA 输出中的 LPF 抑制该振荡、但由于振荡、输出电压不能低于0.8V。
我在数据表中看到 INA 是肯定使用斩波架构的零漂移放大器。 我怀疑 INA 内部的混频器会使射频频率翻番。
您能否确认我的期望是否正确?
您能否提出一种方法来使 INA 不受射频频率的影响?
感谢你的帮助。
此致、
Arnaud