This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:PSpice 错误

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008404/ina121-pspice-error

器件型号:INA121

您好:

我正在尝试使用 INA121运行 PSpice 仿真。 PSpice 持续报告:  


错误(ORNET-1017):未连接的引脚、无浮点属性或 float = e U1引脚'5'

我已将其连接到 GRD、因此我不明白为什么会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以与我们分享原理图吗? 您可以向我们发送图像或手动绘制图片等、以便了解您的电路配置。   

    我在 LTSpice 中导入并转换了 INA121的 PSpice 模型、并运行了与下面的 Tina 模型相同的以下电路、我看不到任何问题。  

    以下电路的增益= 1 (Rg 输入引脚断开)、VCM = 1.65V、 Vref = 0V、差分输入为+/-1Vpp、Vcc 和 Vee 配置为+/-5Vdc。

    请确保正确配置以下参数、前提是仿真工具中已正确分配 pspice 模型和相应的引脚。

    输入 VCM 电压范围和电源轨满足上述 VCM 要求。  

    Vocm 或 Vout 电压范围满足以下要求。 例如、将 VCM 设置为 Vcc 和 Vee 范围的中间值。  

    您可以下载仪表放大器输出电压与共模电压计算器工具、根据 IA 配置了解 VCM 要求。  

    https://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 既然你有了它,我一定会犯一个新的错误。 我在 PSpice 中尝试了以下操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    以下是需要使用 INA121解决的几个问题:

    由于您使用的是30V 单电源轨、因此您需要处理输入 VCM 模式电压。 在下面的示例中、我放置在 Vcc 电压的大约中点15Vdc。  

    不应短接 Rg 引脚、这意味着传递函数具有极高的增益(50001 V/V)。  

    由于这是单电源轨、因此您需要将 Vref 提升到 Vcc 中点的某个位置。 我将 Vref 配置为10V 直流。  

    e2e.ti.com/.../INA121-06092021B.TSC

    请下载我在上一次答复中提到的计算器工具、它将帮助您查看 VCM 输入和 Vref 范围。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我找不到关于绿圈是什么的信息,我认为这是连接点,但你的设计没有这些?

    请您分享您运行的模型吗?

    当我尝试为 INA121运行示例模型时、我会得到已打开的 msg、但我看不到哪里等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这是从 INA121站点下载的 PSpice 模型的一部分。 PIN8被配置为 Vref 引脚。  

    https://www.ti.com/product/INA121#design-development

    e2e.ti.com/.../INA121.LIB

    我从 PSpice 转换了 INA121符号。 如果您仍有建模引脚分配问题、请通过 E2E 网站执行"友谊"请求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond! 很抱歉耽误你的时间、谢谢。