This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA832:缓冲器。

Guru**** 2767635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011763/opa832-buffer

器件型号:OPA832

大家好、社区、

是否有人可以帮助我 修改以下参考文件、从而使用 OPA832设计单位增益缓冲器电路、使输入时钟信号为0至+3V、频率等于13.56MHz?  PLZ 请注意、OP-SAMP 应在单电源模式下运行。

提前感谢。

最棒的

e2e.ti.com/.../OPA832-UnityGainBuffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../aaditya_5F00_opa832.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些0V 输入/输出中的任何一个都将保持在负输出-它们需要一些余量、这里我继续操作并匹配源阻抗添加了-0.23伏电源-看起来您在边缘受到压摆限制。