This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:关于使能引脚的控制

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011596/ina191-about-control-of-enable-pin

器件型号:INA191

您好!

客户正在尝试使用 MCU 控制使能引脚。
当初始电源打开时、INA191首先启动、然后 MCU 启动。
在后台、INA191的使能引脚在 MCU 控制之前变为高阻态。

我知道输出将处于未确定状态。
还有其他风险吗?
客户担心 EN 成为 Hi-Z 导致的 IC 故障和故障

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我们将深入了解 ENABLE 引脚的内部信息、并将在今晚或明天早上跟进详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carolus

    感谢您的支持。
    我期待你的答复。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    如果使能引脚由微控制器的推挽输出控制、我会在使能引脚与信号接地之间安装一个10k 下拉电阻器。

    另一方面、如果使能引脚由集电极开路或漏极开路输出控制、则强制上拉电阻器将执行此操作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的支持。
    客户希望尽可能减小安装区域。
    因此、它们不希望实现下拉电阻器。

    您能否告诉我除输出开/关之外的操作未确认?
    我需要告诉客户将 EN 引脚置于高阻态的风险。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yusuke、

    我同意 Kai 关于下拉电阻器的建议。 至于不使用电阻器的风险、如果您将使能引脚保持悬空状态、则理论上该悬空状态可能 会启用器件、从而在电路的其他位置导致问题

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    0201 10k 电阻器为0.58 x 0.29毫米。 很难相信下拉电阻器没有可用的布板空间

    Kai