This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:负极端子测量

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA191, INA2191, INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010598/ina191-negative-terminal-measurement

器件型号:INA191
主题中讨论的其他器件: INA2191、 INA2181

您好!  

我计划将此器件与分流电阻器配合使用、以测量54V 电池电流。 如果我在电池的负极端子中进行此测量、会有什么问题吗? 我对接地参考和所有这些东西有点混乱。

此致、

Nicolás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当然可以。 但是、在零电池电流时、INA191的输出不能一直降至信号接地。 请参阅数据表第6.5节表格中的"VSN"和"Vzl"规格、并参阅第7.3.7节。

    在这种情况下、将 Vref (INA2191的)连接到大于0V 的偏置电位将使输出信号移位该偏置电位的量、并且可以再次测量零电池电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 让我检查我是否理解正确:

    如果我使用+3.3V LDO 为器件供电、现在我只需将 GND 引脚连接到其他基准(例如+1.2V)、然后考虑将其用于放大器增益。

    我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicolás、

    连接到 REF 引脚。 在这种情况下、您需要采用 INA2191、因为 INA191没有 REF 引脚。

    假设在 INA2191A3的输入端分流器上的压降为0V...10mV (增益= 100)、并为 REF 引脚提供1.5V 的偏置电压、则 INA2191A3的输出电压将为1.5V...2.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 我现在明白了。 非常感谢 Kai。

    最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    通过将分流器放置在电池的负极端子上、您将执行我们称为"低侧"的测量、因为分流器上的共模电压因此器件的输入引脚将大约为 GND。 如果您决定移至电池的高侧、即正极端子、请确保您选择不同的器 件、因为 INA191的共模电压最高为40V、54V 共模电压将损坏器件。  

    Kai 就器件摆动到接地的能力而言就在这里。 理想情况下、将基准电压放置在该限制之上、因为它将确保器件一直保持在低至0A 的线性运行状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    非常感谢您的宝贵建议。 不打算移到高侧。 但无论如何、您是否会推荐其他用于低侧电流感应的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    我们的任何能够承受0V 共模的器件都应该能够实现低侧。 它实际上可以归结为您在系统中需要的东西、即成本、性能、特性(比较器集成、 数字电源监控、使能引脚等) 您是否有任何方法可以分享更多您在此处所需的规格?

    综上所述、INA2191是我们广受欢迎的 INA19x 系列的双通道版本、适用于低电流精密测量(由于其12uV 偏移、120dB CMRR 和皮安级 IB)。 您是否需要双通道解决方案? 如果您不一定需要这种精密性能并且对成本更敏感、可以查看 INA2181、这是一款还能进行低侧双向测量的成本优化型双通道放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答!