This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:标识寄存器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA226, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011641/ina220-identification-register

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA226INA228

我正在开发一个嵌入式驱动程序、它将与 INA220、226或228进行交互、具体取决于 PCB 上组装的元件。  226和228在0x3F 有一个分别为0x2260和0x2280的识别寄存器。  INA220是否有等效寄存器?  查看寄存器、我看到寄存器地址0x6和0x7的响应。  每个 INA220芯片的0x7似乎不同、但0x6始终是值0x2000。  我可以将该值用作 INA220的标识符吗?  还是这不是固定值?

谢谢、
Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    INA220没有 ID 寄存器。 如果使用条件发生变化、0x7的值可能会发生变化。 最好仅保留数据表中记录的地址、而忽略其他虚假地址。

    我将使用一种消除方法来实现 ID 目的-如果0x3F 无法将器件标识为 INA226或 INA228、则该器件必须为 INA220。

    此致、Guang