This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:LMV393IDR:请求与 PCN#20210419000.1共享材料成分报告

Guru**** 2579395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009307/lmv393-lmv393idr-request-to-share-material-content-reports-with-pcn-20210419000-1

器件型号:LMV393

大家好、

 

您能否与 PCN#20210419000.1变更共享 LMV393IDR 的材料成分报告?

 

我们在一个月前通过请求#CS0510184向 TI CSC 申请了该产品、但我们尚未收到。

我们需要报告以获得客户对 PCN 变更的批准。

如果 TI 需要时间发布,您能否共享发布计划?

 

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这话什么意思?

    www.ti.com/.../report

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    如凯所示、材料报告现已在线发布。

    材料报告可从产品文件夹或材料报告站点获取:

     https://www.ti.com/materialcontent/home

     https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=LMV393IDR

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LMV393IDR

    此器件等大容量器件可从多个组装地点采购、因此 LMV393IDR 有三个条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     

    我们无法在 TI 网站上找到包含此更改的材料报告。

    根据 PCN 的说法、MLA 被添加、但网站上没有 MLA 数据。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    很抱歉、您未找到您要查找的内容。

    我必须与我们的质量团队核实、看看他们是否向正确的方向指明了方向。

     有可能已经发布了 PCN、但该更改尚未实施、这可能解释了为什么尚未发布 PCN。

    我将在星期三之前向您作出答复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     

    您是否有任何更新?

    我们还无法在 TI 网站上找到 MLA 的材料成分报告。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Matt

    我与我们的质量团队进行了跟进, 看起来还没有发生变化,因此 我们无法在 TI.com 上看到 MLA 数据。

    这可能需要一段时间、因此我将向您发送一份朋友请求、以便我可以在有朋友请求时与您联系。  由于我们将离线解决这个问题、我将关闭这个线程。

    卡盘