This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:请在 THS3217 IC 的设计实现方面提供帮助

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, LMH6703, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010889/ths3217evm-please-help-in-design-implementation-of-the-ths3217-ic

器件型号:THS3217EVM
主题中讨论的其他器件:THS3217LMH6703OPA695

1) 1)我们正在使用差动放大器 PN:THS3217和高达800MHz 的最大工作频率我们希望从直流到800MHz 信号的整个带宽具有0dB 的增益。 我们希望将差分对滤波器电路实现与 DAC 输出保持一致、如下所示。 由于评估板滤波器电路的带宽仅高达200MHz。 请将设计实现方案建议到下面提供的电路中。

信号从 Xilinx ZCU216板路由、并经过差分放大器和 SMA 连接器。 还请确认在输入或输出端实施滤波器设计?

 

2) 2)到目前为止、我们仅向正极端子提供电源、因为相应的 Xilinx 电路板没有  差分电源。  您能否查看 THS3217 IC 的偏置? 此外、请确认该设计是否符合我们的要求(因为我们希望从差分到单端设计传递直流到800MHz 范围内的整个信号、而不会失真信号)。  

您是否可以使设计符合要求? 如果没有、请提供任何其他可满足我们要求的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可能、您需要为部件提供两个电源才能完全正常工作、并且 D2S 级的标称 SSBW 为800MHz、但这会随着您要求更高的摆幅而限制带宽。 而且、不可能根据您的请求通过800MHz 传递信号、但不会出现"无"失真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)感谢您的回答。 我们将单独的16通道差分输入用于单端输出。 您能否建议使用另一个 IC 、该 IC 可在增益为0dB 或以上-3dB 的情况下将整个信号传递到直流到800MHz 的范围内?

    2) 2)您能否建议使用另一个 IC 来切换射频通信通道

    谢谢

    Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandan、

      很难在平坦的0dB 趋势下达到800MHz。 您应该看看 LMH6703和 OPA695。 LMH6703仍需要最低+/-4V 的电压、因此在本例中、需要至少8V 的单电源。 但对于 OPA695、您仍然可以使用+5V 单电源。  

    e2e.ti.com/.../LMH6703.TSC

    谢谢、
    Sima