This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821EVM:DRV8821EVM API

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8821EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011052/drv8821evm-drv8821evm-api

器件型号:DRV8821EVM

您好!

我目前使用的是 DRV8821EVM 以及 TI 提供的 GUI。  我想为我的应用创建我自己的 GUI。  是否有用于 DRV8821EVM 的 API?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    抱歉、电机驱动器团队不提供用于 GUI 开发的 API。 但是、GUI Composer Runtime 可能是用于 GUI 开发的 API。

    此致、

    王丽