This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:遵循 SLVA657、但是在空载期间输出电压不是被设定的值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010884/ina213-follow-slva657-but-output-voltage-is-not-set-value-during-no-load

器件型号:INA213

各位专家、您好!

我的客户使用 SLVA657方法为其汽车应用实现 Vout 压降补偿。 它们遵循 SLVA657中的所有公式、但 Vout 可以上升到2.x V、但不会设置值9V。 原理图可通过电子邮件发送给您。 您能否帮助我们仔细检查此原理图中是否存在任何故障并告知我们其线索? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、  

    我将通过电子邮件与您联系、以获取客户原理图、因为我将需要此信息来帮助解决此问题。