This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INA228

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, TM4C1233H6PZ, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010763/ina228-ina228

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: TM4C1233H6PZINA226

将96个 INA228电源监视器与 TM4C1233H6PZ 微控制器配合使用

微控制器上有6条 I2C 总线。 应该可以在每个 I2C 总线上连接16个 INA228功率监控器

功率监控器的测量值将通过 USB 2.0总线传输到主机 PC。

两个问题:

1-微控制器可以处理 I2C 总线上的96个负载吗? (假设400kHz I2C 时钟)

2-每台功率监控器设备每秒采样的最大次数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaman、

    感谢您使用 TI 论坛。  下面是有关 INA228 I2C 引脚电容的主题的链接:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963065/ina228-q1-i2c-pin-capacitance

    如果您需要 IBIS 模型、则可以使用 INA226中的模型、因为它非常相似。

    我将此主题发送给涵盖  TM4C1233H6PZ 的团队、以回答您的 MCU 特定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="489986" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010763/ina228-ina228 ]2-每秒可对每个电源监控器件采样的最大次数是多少?

    I2C 器件的数量将受到总线电容的限制。 对于400kHz、这将是400pF。 请参阅此应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/scpa054#:~:text=The%20I2C%20standard%20specifies%20a,pF%20for%20Fast%20Mode%20Plus。

    [引用 userid="489986" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010763/ina228-ina228 ]2-每秒可对每个电源监控器件采样的最大次数是多少?

    我想您可以进行粗略计算。 读取 INA228数据表、您需要一个第二地址字节、后跟要读取的寄存器中的字节数。 假设您正在读取一个3字节寄存器、则总共需要4个帧来读取一个24位(3字节)寄存器。 每个帧为9位(包括 ACK)。 四个帧将占用36位。 如果将400k 除以36、则大约为11.11k、您将能够在一秒内读取一个寄存器。 如果您需要读取 x 个寄存器、我认为您可以通过将11.11k 除以 x 来计算该值