This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:输入偏置电流返回路径电阻器选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010355/ina849-input-bias-current-return-path-resistor-selection

器件型号:INA849

您好!

我正在使用 INA849设计放大器电路。 INA849的输入来自96个通道的水听器阵列,作为差分信号。 数据表中给出了应该有一个输入偏置电流返回路径。 下面随附了数据表部分的屏幕截图。

如何为相同的电阻器值和电感器值选择电阻器值?

这是否需要电感器? (只能使用电阻器吗?)

添加这些输入偏置电流返回路径电阻器是否会对信号链产生任何噪声?

要使用的电阻器的建议值是多少?

电源为+/-5V、基准电压为接地。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1电感器是麦克风或水听器输入的一个示例、因此在您的情况下、它已经作为96个通道的水听器阵列的一部分出现了。 因此、您只需添加 R3和 R4电阻器即可提供 IB 电流路径。  

    需要根据您的系统要求选择电阻器的值;大电阻值电阻器中的任何不匹配、加上6nA 的最大输入失调电流 IO、将会引起失调电压误差、但在您的应用中、您可能不需要担心输入失调电压。  因此、高值输入偏置电阻器的唯一其他问题是其热噪声-考虑到 INA849输入电压宽带噪声频谱密度为1nV/rt-Hz、这相当于1kohm/4^2 =~63ohm 电阻器的热噪声(1kohm 电阻器的热噪声为4nV/rt-Hz)。 因此、任何大于63欧姆的输入电阻器将决定总输入噪声。  尽管如此、选择与水听器阻抗并联的过小电阻器可能会使输入信号过载。 因此、您必须选择电阻器值 以满足系统输入噪声性能要求、但不会使 水听器的电流驱动能力过载、从而导致信号失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、  

    水听器阵列的单个元件的阻抗值为2千欧姆电阻和20 pF 电容。

    在这种情况下、您可以建议可使用的电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果96个通道并联、这意味着整个阵列的有效电阻约为20欧姆。  因此、为了使偏置电阻器不会在噪声中占主导地位、它们的值必须大约为50欧姆。

    另一方面、如果通道是多路复用的(一次一个)、则输入偏置电阻器可能约为1k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek。