This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TIPD114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010523/tlv1701-questions

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: TIPD114

您好、专家、

我是否可以从您那里了解到、如果客户使用的是不带迟滞的 TLV1701、我们如何从 DS 规格的角度估算 Vin+的总阈值电压变化?

以 TIPD114为例、 除了电阻器容差外、TLV1701中的任何其他参数也会导致 Vin+上的误差?  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在整个温度范围内额定偏移电压为±5.5mV 的最坏情况。 (失调电压可能会在正电源附近增加、但在该电路中情况并非如此。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    仍然需要在两个100k 偏置电阻器上为20nA 输入偏置电流添加1mV (输入偏置电流实际上是并联的)、并在100k 偏置电阻器的+/-1%制造容差导致+/-25mV。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Kai 的扎实分析。

    Allan、我相信这些回答已经回答了您的问题。

    卡盘