This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:输入电流 IIK

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010757/tl331-input-current-iik

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件: LM393

您好、E2E、

在 TL331数据表中、在绝对最大额定值中添加了一个参数、即输入电流 IIN50mA。 除数据表中提到的参数外、您能否进一步解释该参数、说明它将灌入最大-50mA 的电流、并可能导致输出不正确? 这种情况是否会在某些情况下发生?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请参阅 LM393系列应用手册、尤其是第2.6和2.7节:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    -50mA 不会导致损坏、但在该电流水平下会出现故障、即使在相邻通道上也是如此、具体取决于电流在内部流动的位置。 要获得-50mA 电流、您必须将输入电压拉至几乎低于 GND 的-1V。 如果可能,*确实*希望将反向电流保持在1mA 以下。