This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A:迟滞比较电路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010750/lmv321a-hysteresis-comparison-circuit

器件型号:LMV321A
主题中讨论的其他器件:LMV321

您好,团队

 

我使用 LMV321设计迟滞比较电路。 根据我对电阻值的计算、当输出电平为高电平时、V1应大于4.2V、当输出电平为低电平时、V1应小于4V。但是、在 pspice 中为 TI 进行瞬态仿真的结果超出预期。

您能帮我分析原因并提供解决方案吗?

 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    反相输入上没有4.1V 电压。 根据我的计算、它是2.06V

    此外、从技术上讲、4.1V 不在0V 至4V 的建议共模范围内  

    检查您的 R6、R7值。