This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:使用运算放大器的加法器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009832/opa2333-adder-using-op-amp

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件: REF5030LM7705

大家好、

在下面的电路中、它是运算放大器的同相加法器配置。 R148和 R151会为输入信号+/-5V 正弦信号形成分压器、使其达到+/-1.5V 正弦信号电平。 在同相端子运算放大器的+/-1.5V 上添加了一个1.5V 电压。 第二个运算放大器用作1.5V 基准电压的缓冲器。
设置是否有任何问题?
我怀疑1.5V 基准电压是否会影响我的传入信号。
我的输入信号+/-5V 将直接馈送到 ADC、同时、我将通过控制器读取该信号。 该分压器和加法器设置用于将输入信号降至我的控制器的输入范围。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    为什么要开始新的主题?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009043/opa2333-temperature-sensing-using-diode

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    希望您也能解决这个问题。
    我在基准电压处做了一个缓冲器、就像您说的那样、并且工作正常。
    现在、该偏置电压是否会影响我的输入信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    以下是我为解决您的问题而采取的措施:

    1、运算放大器电路在单电源轨中以3.3VDC 供电、 并且在最后一个运算放大器求和级具有(1 + 15k/10k)或2.5V/V 的增益。 因此、我更改为单位增益。 也就是说、增益过高。  

    2.电路的直流偏置配置为3.3 (10/22)=1.5V。 如果正弦输入为+/-5Vdc、则需要在3.3V 或更高的中点配置直流偏置。 我将仿真配置为1.78Vdc。 您可以根据 ADC 输入电压范围对其进行更高的配置。   

    电路+/-5V 发生器使用分压器来降低输入电压摆幅。 10kΩ Ω 输入电阻器存在一些阻抗干扰、如绿色圆圈所示。 最好在+/-5V 正弦波分压器之后使用另一个运算放大器缓冲器。 我将 R7补偿为仿真值约5.05kΩ Ω、这是可行的(通过 引脚3处加法点输入端的 VENIN 电阻器和电压计算、以绿色圆圈标记)。  否则、求和放大器的输出端存在较小的直流偏置问题(它可能会也可能不会产生影响、具体取决于您的应用)。  

    e2e.ti.com/.../OPA2333-Adder_2D00_1-06152021.TSC

    封装是上述仿真。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、
    感谢您的详细回答。
    求和放大器的预期增益为{1+(10/15)}=1.66V/V
    我的加法放大器输入信号(分压器之后)为+/-2V。 因此、为什么需要1.78偏置。
    如何在求和配置中选择正确的偏置电压?
    我们如何知道与该特定电阻器关联的阻抗接口?
    此外、每次 我尝试在 Tina TI 中进行仿真时、我都会遇到错误

    如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 的 simu 为我工作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  
    可以回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 已经在提供帮助

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    Q:求和放大器的预期增益为{1+(10/15)}=1.66V/V
    我的加法放大器输入信号(分压器之后)为+/-2V。 因此、为什么需要1.78偏置。

    我不确定仿真电路时的要求是什么。 我尝试确保信号不会在仿真中削波。 根据我的仿真、我更改为1.78V 偏置、以便为 OPA2333规格中所需的最小 VCM 提供一点裕度。  

    我需要知道您的输出摆幅范围是多少(根据您的要求、输出中点和从低到高的范围)。 目前、输出的中点为1.54V、增益为1.66V/V   

    在我了解输出要求后、我将为您解释电路的其余部分。  

    e2e.ti.com/.../OPA2333-Adder-06162021.TSC

    此外、每次 我尝试在 Tina TI 中进行仿真时、我都会遇到错误:

    这可能是您的计算机问题。 我猜是 不能通过某种方式访问*。tmp 文件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、
    感谢你的答复。
    我将再次说明我的要求。
    我的输入信号是+-5V 正弦信号。 该信号被馈送到 ADC。
    该同一信号馈送到分压器。 由此获得的信号被馈送到偏置电压为1.5V 的加法器配置。
    之所以这么做、是因为我还想使用控制器测量相同的传入信号。 我的控制器的输入范围为0-3V。
    我所做的就是使我的+/-5V 输入信号达到0-3V 范围。
    此外、我使用  REF5030作为控制器的基准电压。 当我使用分压器从该3V 基准 IC 而非3.3V 源生成1.5V 电压时、它是否会影响 REF5030的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    当显示完整的完整原理图时、您会非常轻松地进行我们的对话

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这是我的加法器

    这是我的基准电压 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、  

    问:我所做的就是将+/-5V 输入信号设置为0-3V 范围。

    下面是一种修改此电路的方法。 您需要0-3V 的输出摆幅、中点为1.5VDC (这是我要查找的信息)、但电路也有其他解决方案。

    OPA2333具有以下范围中所示的 VCM。 如果您使用单电源电压轨、则没有能够摆动到接地端的工作裕度(在整个工作温度范围内)。 这就是为什么我添加了-0.233Vdc、它是 Vee 轨上的 LM7705部件。 您可以做自己喜欢的事情。  

    要解决此问题、您可以使用叠加方法。  

    1、短接的 VG 发生器和 Vin+在0.75Vdc (分压器、我匹配10kΩ VG 分支下侧的 Δ T)下测量。  

    2.短接 V1或3.3V、在0Vdc 测量 Vin+输入。  

    3.在上面添加第1步和第2步并且增益= 2V/V 时、UA 的输出以直流电压为1.5VDC。  

    由于在步骤3中输出需要在高于和低于直流工作电压的电压上摆动1.5V。 VG 需要在分压器之后摆动+/-1.5V (5*6.43k/(6.43k+15k)= 1.5Vp)。  

    5.如果在步骤4之后有一个缓冲区,则可以在 R7上使用10kΩ。 如所示、R7的计算方法为10k - 6.43k|15k = 5.5kΩ Ω (您可以更改为公共电阻值)。

    6.完成上述计算后,电路应满足您的要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../OPA2333-Adder-06172021.TSC

    最棒的

    Raymond