This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902K:K 版本输入端是否有钳位二极管? 如果是,最大二极管电流是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902K, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010320/lm2902k-any-clamp-diode-at-the-inputs-of-the-k-version-if-yes-what-is-the-max-diode-current

器件型号:LM2902K
主题中讨论的其他器件: LM2902

您好 TI 团队

LM2902的输入端是否有用于为电源线供电的钳位二极管? 和 LM2902K? (ESD 二极管是否钳位到电源线?)

如果是、在钳位情况下、流经输入的最大允许电流是多少? 0、25mA 是可能的?

谢谢

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    几乎每种运算放大器类型都有一条从输入到接地的二极管路径。 LM2902 (K)也不例外;在输入到接地之间有一个二极管(引脚11)

    绝对最大额定值表不允许低于-0.3V 的电压、也不指定电流电平。 不过、数据表的第8.3.3节确实介绍了输入电流。 250uA 在建议的第8.3.3节中。  请记住、输出电压可能是低电平或高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、非常感谢 Ron 提到了回答我的问题的准确段落、甚至更多内容。

    (相位反转确实是我的折返问题、也得到了解答)