This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:在输入受电时关闭

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010256/ina186-shutting-down-with-inputs-powered

器件型号:INA186

您好!

在电池 与 系统 LDO 或充电器之间连接的便携式产品中使用 INA186 (SC70封装)。

由于其 VS+连接到系统电源轨, 因此在器件断电时是否需要任何类型的输入保护?


谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra、

    否 阅读数据表的第9节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏米特拉

    Kai 在这里是正确的。 如第9节所述、"INA186还可在 IN+和 IN–输入引脚处承受高达40V 的全差分输入信号范围、而不管器件是否在 VS 引脚上施加了电源。"

    您的配置应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、Carolus。  
    是的、该行说明了所有内容、因此我可以继续操作、并根据需要使用它。

    此致