This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分压器或具有增益<1功能的 IC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009886/voltage-divider-or-ic-with-gain-1-capabilities

主题中讨论的其他器件:LM7705TLV271

该电路通过 fc = 3.8Hz 的 LPF 获取@80Hz 的 PWM 信号。 我想将输出电压从0v (0%占空比)调节到3V (100%占空比)、再降低到0-1.4V。 选项1、下面实现的是 一个分压器、其中 Vout/Vin=0.424。 我的客户希望纹波在10mV 以内、 并且具有5%的电阻容差、我认为我将超出该范围。 我能否在分压器的输出端添加缓冲器?

我还想先使用反相放大器、再使用另一个反相放大器、但我没有负电压源、也没有成本允许反相电压为电源轨供电。 如果有一个芯片可以将我的输出电压调节0.4242、 我很乐意使用它。  

如果有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    如果我正确理解了您的要求、您将得到0-3V 80Hz 方波、 并且您希望通过改变方波的占空比来生成0-1.4Vdc 电压。 0-1.4V 直流电压的纹波电压应小于10mV。  

    请告诉我您是否需要。 另请指定0-1.4Vdc 输出的驱动负载要求。

    关于负电压轨、我们有时可以以 LM7705中的正电源电压为示例生成负电压。 该 IC 是开关电容器电压逆变器。

    https://www.ti.com/lit/ds/snvs420d/snvs420d.pdf?ts=1623769236381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指0-3.3V。 除此之外、正确。 输出端的驱动负载要求为10mA。  

    您认为我应该坚持使用分压器吗?

    谢谢 Raymond!

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于我没有详细的要求、我将其简化了。 PWM 发生器驱动一个 RC 电路并使用 TLV271对其进行缓冲。  

    为了减少纹波、您可能需要使用相当大的电容器或使用多个陶瓷电容器。 截止频率非常低、仿真频率约为67.7MHz (您不必这么低)。  

    输入 PWM 频率较低、因为 PWM 频率仅为80Hz、占空比控制在0-100%之间。 传递函数%Duty_Cycle *3.3Vp = TLV271上的设定点电压。 例如,如果 Duty_Cycle =10%(导通时间为10%*1/80Hz = 1.25msec),则 Vout 应为10%*3.3V = 0.33Vdc (这是一个响应非常慢的电路,您可能知道)。 稳定至所需的设定点(在改变 PWM 设置后~8秒左右)将需要一些时间、但这不是即时的。   

    BTW、TLV271在3.3VDC 下可能无法驱动高达10mA 的电流、请参阅捕获的图像。  

     e2e.ti.com/.../TLV271-PWM-_2B00_-Filter.TSC

    如果您能为我提供更详细的要求、我可以做得更好。 如果您有 DAC、例如来自 MCU 的 DAC、则这可能更易于实现。 或者、我们可能能够找到一个低电压开关稳压器、但您必须告诉我电路中的应用类型(并且您可能无法在占空比范围内从0-100%进行控制)。

    BTW、连接仿真的 PWM 发生器现在配置为0-3.3V。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、感谢您花时间来解决这个问题。 我在问题中连接的电路的工作电压为0至3.3V。 你不赞同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要一种方法来在 LPF 之后将电压 Vout/Vin = 0.4242。 我尝试过分压器、但我认为我必须放大分压器、以确保我保持在10mV 的纹波范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我只需要一种方法来在 LPF 之后将电压 Vout/Vin = 0.4242。 我尝试过分压器、但我认为我必须放大分压器、以确保我保持在10mV 的纹波范围内。

    在这种情况下、您可以增加 R5或减少 R6以使输出电压/输入电压比在 LPF 之后变为0.4242。 您需要测量高于 C4的电压、假设它是 Vin、并乘以0.4242比、即您的 Vout 电压。  

    目前、7.87k/(10.7k+7.87k)= 0.4238V。 如果您修复了7.87k、则 R5需要为10.67k ((7.87k/(y + 7.87k))= 0.4242、求解 y)。  

    如果 您想 钳制输出电压、D4需要反向。   

    如有需要、请直接向我发送电子邮件:r-zhang2@ti.com。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您注意到 Raymond。 我这么做是因为我使用了实际的电阻器值。 因此、客户知道会有一些偏移、因为我无法获得确切的(10.67k)电阻值。  

    我翻转了 D4。 感谢您指出这一点。

    我将通过电子邮件向您发送更深入的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    筛选器部分可能如下所示:

    e2e.ti.com/.../alexander_5F00_pwm.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您推荐级联 RC 电路。 我已通过我们的内部电子邮件联系 Alex。 我们将根据应用考虑您的建议。  

    谢谢、

    Raymond