This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:正在寻找电压放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010070/opa567-looking-for-a-voltage-amplifier

器件型号:OPA567

尊敬的 TI 支持团队:

我正在寻找具有以下规格的电压放大器:

输入电压= 3.3V 至5V、

输出电压=高达1000V、

频率= 20至30kHz

电流= 5至10mA。

请推荐合适的产品

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    [引用 userid="475659" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010070/opa567-looking-for-a-voltage-amplifier "]输出电压=高达1000V[/quot]

    1000V?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    TI 没有任何放大  器可提供1000V 电压、也没有任何接近其输出电压的电压。 此应用似乎最好使用低电压放大器、例如功率运算放大器、后跟升压变压器。 例如、如果负载需要1000Vpk、且相应的运算放大器输出电压为5Vpk、则1:200升压变压器可以提供该转换。 由于1000V 时的负载电流最大为10mA、因此功率运算放大器需要提供的电流将为200 x 10mA、或峰值2安培。 OPA567可能适用、但在确定其使用之前、需要考虑应用的全部要求。

    由于频率为20kHz 至30kHz、因此变压器尺寸远小于频率为50Hz 或60Hz 时的尺寸。 但是、变压器初级电流相当高(~2安培)、次级电压也很高(~1kV)。 我怀疑这种变压器不是现成的器件、而是必须由信誉良好的变压器公司定制。

    此致、Thomas

    精密放大器应用