您好!
在绘制布局时、我们使用了 INA826数据表修订版 F、因此在没有任何有关如何连接散热焊盘的具体信息的情况下、我们将其连接到 GND。
但它由+/- 15V 供电、我们本周仅发现了有关 RevionG 的信息、其中规定散热焊盘应连接到 V-、因此在我们的案例中为-15V。
我们的电路板上有4个 IC、并且我们运行电路板的时间超过72h、而连接到 GND 的散热焊盘没有任何问题。
一旦我们将电路板放入温度室、当温度达到70摄氏度时、系统电流增加、+15V 电压增加、直至达到其保护电压并关闭。
当我们删除所有 INA826时、我们没有问题。 当我们使用未连接的散热焊盘重新连接 INA826时、没有问题。 当我们将其中一个 INA826散热焊盘连接到 GND 时、我们现在遇到环境温度问题。 当我们将其中一个 INA826散热焊盘连接到-15V 时、 我们在环境温度下遇到了问题。
您能否解释一下为什么我们在环境温度下没有看到任何问题、而我们仅在高温下看到了一个问题?
断开焊盘连接有哪些风险?
谢谢